伍尔特集团刷新历史经营业绩,赋能产业数字化
22-5-11

伍尔特集团在2021财年取得了12.7亿欧元的经营业绩,创造了新的记录(2020年:7.75亿欧元)。同时销售额为171亿欧元,创下了公司历史上最高的销售额(2020年:144亿欧元),相当于增长18.4%,受汇率影响可能调整为19%。

销售额增长到171亿欧元,高达18.4%的两位数增长;
经营业绩达13亿欧元,创历史新高;
员工人数达到83,183人,达到近10年来最大增幅;
伍尔特用数字解决方案支持客户的日常工作;
创新中心将于2022年9月28日开放
“去年因疫情爆发导致价格上涨和采购市场上的材料短缺给我们带来了挑战,但是销售额和经营业绩的显著增长,证明我们的战略在危机时期是有价值的,” 伍尔特集团中央管理委员会主席Robert Friedmann说到,“这也给了我们足够信心乐观面对2022年。”
回顾2021财年
通过实体店、销售代表和电子商务随时随地为客户提供服务
伍尔特集团在80个国家拥有400多家公司,业务范围广泛,这得益于伍尔特和联合公司的多元化业务领域以及多渠道战略。每周7天、每天24小时,伍尔特为全球客户提供一系列完善的联系点:拥有2,500家实体店、33,000多名销售代表,并通过伍尔特应用程序、在线商店和电子采购进行数字化交易。电子商务约占总销售额的20%,报告显示其发展非常活跃。正因为如此,在疫情期间伍尔特集团从未与客户失去联系,并且能够在整个过程中保障物资供应。
德国和国际公司实现两位数增长
占据40.7%的销售份额,德国仍然是伍尔特集团最重要的独特市场。在疫情爆发的第二年,德国公司被证明战斗力十足并创造了14.3%的销售额增长,电子批发业务单元(28.9%)和伍尔特电子(32.5%)尤其成功,工业系统部门弥补了自2020年以来的销售额下滑,并在伍尔特直线部门中实现了最高的增长率,达到18.4%。阿道夫·伍尔特有限公司作为伍尔特集团最大的母公司和个体公司,创造了13.4%的销售额增长,这是过去十年来增长最快的一次。同时,德国以外的公司也成功地实现了21.4%的销售额增长。
行业现状:缺乏技能人员且采购紧张
伍尔特通过数字化缓解压力
供应和材料紧缺使贸易人士的日常工作复杂化,很难获取金属、电子元件或塑料。伍尔特集团中央管理委员会主席Robert Friedmann强调道:“一旦供应安全得到恢复,仍有很大的销售潜力。”2021年技术工人报告中提到:德国工商联合会报道了超过50%的公司面对长期人员紧缺的现状,这会给已有的员工带来额外负担,增加留住已有员工和雇佣新员工的劳动力成本,也会导致订单没有能力承接被退回,最终降低竞争力。
面对行业挑战,Robert Friedmann说道:“各行各业的重要性在疫情期间得到了证明,如果作为必不可少的业务,交易需继续进行。不论是电器安装还是可持续基础设施建设项目,在当下和未来都是经得起考验的,我们将视支持客户为首要任务并竭尽全力提供支持。”
伍尔特提供设计巧妙的产品、智能服务和系统
伍尔特的目标是让客户的工作更轻松,以便他们能够专注于他们的核心业务。
“我们为此提供设计巧妙的产品、智能服务和系统,” 阿道夫·伍尔特有限公司研发主管Heiko Roßkamp博士说道。“一个很好的例子就是我们经专业认证的锚固产品及其对应的锚栓计算软件,在这个数字工具的帮助下,客户可以有效确定产品的种类和数量,这既节省时间又节省资金。专业认证也有助于参与投标。
M-CUBE®无绳电动工具系列为客户提供了伍尔特系统产品的绝佳范例:“您无需再浪费宝贵的时间寻找合适的电池,在M-CUBE®电动工具系列中,从手持式圆锯到冲击钻机驱动器,一个电池适用于所有产品,每个员工在施工现场都有合适的电池。

数字管理工具ORSY®online可跟踪使用电动工具的人员以及下一个检查日期的到期时间。” Heiko Roßkamp博士解释道,“凭借新的创新中心,我们能够更快地推出自主研发的高质量产品。”
得益于ORSY®系统货架传感器,伍尔特的客户不必忧心补货的问题,货架会自动识别取货动作并提醒补货。2022年5月2日,针对商店经营者的全新云解决方案上线。这个带有集成应用商店的数字平台使客户能够在笔记本电脑或手机上办公。无论是订单处理、服务报告准备、材料预定、照片文档还是付款,通过应用商店,客户可以根据自己的需求选择单独的模块。通过与在线商城的链接以及现有的电子服务(如管理工具ORSY®online),客户只需要一个工具就能处理所有管理任务。
备注:ORSY®online 及伍尔特云解决方案即将引入中国市场,敬请期待。
Robert Friedmann在谈到智能服务优势时说:“我们让客户不必担心,让他们可以专注于核心业务和其他话题,如咨询、开辟新业务或招聘人员。”
员工人数持续增长
在2021财年,伍尔特集团全球员工人数增至83,183人(2020年:79,139人)。其中有33,000多人在销售队伍工作。在德国伍尔特集团拥有25,438名员工,其中新增4,044名新同事,这是过去十年来最大的增长。
股权资本提供担保
在过去财年,伍尔特集团的股本增长了15.3%,达到68亿欧元,股本比率上升至45.2%(2020年:43.8%),处于一个非常好的水平。2021年,评级机构标准普尔(Standard & Poor's)确认伍尔特集团的评级为A/展望稳定,证实了公司的稳定性。
伍尔特集团对2022年的展望
鉴于当前的经济和全球政治形势,目前暂时无法对伍尔特集团2022年的发展做出进一步的预测。2022年前四个月,伍尔特集团的销售额增长了18.8%,受汇率影响可能调整为17.2%。无论是从地区角度还是从战略业务部门角度来看,销售增长都是广泛的,员工人数增长了4.4%,经营业绩比上年增长11%。
Robert Friedmann说道:“尽管发生了全球经济和政治事件,但我们对这一发展持谨慎乐观的态度。我们将持续关注供应链延迟、材料瓶颈和价格上涨等挑战,以便在未来继续成为客户的可靠合作伙伴。”