相关条款
隐私条款
伍尔特(中国)有限公司(下文简称“公司”或“我们”)将依据本《隐私条款》收集关于您的个人信息。我们深知个人信息对您的重要性,并会尽全力保护您的个人信息安全。本《隐私条款》详细介绍了在您访问我们的任何包含指向本《隐私条款》的链接的网站或应用程序(统称为“站点”)或联系我们时,我们如何收集和使用您的个人信息,以及为保护您的个人信息所采取的措施。
请在访问站点前,仔细阅读并了解本《隐私条款》内容。
1. 信息收集
a)直接收集的信息
在您访问站点、注册账户、查询信息、购买产品、获取客户服务、提交意见时,您可能需要向我们提供您的个人信息。
这些个人信息可能包括:
• 身份信息,例如您的姓名、职务、公司/组织名称、电子邮件地址、电话号码和传真号码,以及实际地址(包括街道、城市、省、邮政编码和/或国家/地区);
• 账户信息,例如您在注册和管理账户时所提供的信息,包括用户名和密码;
• 消费记录和习惯信息,包括您的浏览及搜索记录、设备信息、位置信息、订单信息以及您对我们出版物的订阅和相关浏览记录,以便于我们提取您的浏览、搜索偏好、行为习惯、位置信息等特征,基于特征标签进行间接人群画像并展示、推送信息;
• 财产信息,包括您的信用卡或其他财产账户信息,以进行支付结算、确认您的支付进度及状态;
• 出口管制信息,例如您的国籍、公民身份以及所在国家/地区,以便于我们依据相关出口管制法规,确定您是否具备获得特定技术信息的资格;
• 交易信息,包括与我们的产品和服务相关的查询记录和订单信息,以及您的收款和付款详细信息;
• 调查和反馈信息,包括您在参与我们的问卷调查时,基于我们的站点、产品和服务质量提供的相关信息,以满足我们改进服务质量的合理需要;
• 地理位置信息,对于某些站点,在您明确同意的情况下,我们可能会收集您的移动设备的实时精确位置(“地理位置”)。该信息仅出于方便您使用我们的站点,优化我们的服务的目的而收集。为了实现前述目的,我们可能将您的地理位置信息共享给我们的服务提供商,其将严格按照本《隐私条款》的条款与条件处理此类信息;
• 使用数据,包括与您如何使用我们的站点相关的信息、查看的页面、传送的字节数、单击的链接、访问的资料、访问站点的日期和时间、您从哪个网站链接到我们的站点,以及在站点内执行的其他操作。该等数据将通过Cookie和同类技术收集,具体请见本《隐私条款》“我们如何使用Cookie和同类技术”部分;
• 技术数据,例如 Internet 协议 (IP) 地址、浏览器类型、功能和语言以及操作系统。该等数据将通过Cookie和同类技术收集,具体请见本《隐私条款》“我们如何使用Cookie和同类技术”部分。如果您在使用我们的某项产品或服务时,没有按照页面提示提供相关信息,我们可能无法为您提供相应的产品或服务或完成交易。
b)从第三方收集的信息
依据适用的法律,我们可能会从您已相应授权的第三方(例如社交媒体网站/应用程序)处收集与您相关的个人信息。我们可能会将此类信息与我们已有的与您相关的信息结合使用,以帮助我们根据您的偏好并出于本《隐私条款》中所述的其他目的,改进和定制我们的站点。
如您拒绝我们获取上述信息,可能无法使用我们的某些产品或服务,但不影响您使用浏览、搜索、交易等核心功能。
2. 信息使用
我们可能会将收集的个人信息用于以下目的:
• 提供服务,我们可能会按您的请求为您提供以下服务,包括但不限于提供产品或服务信息,查询您已购买或以其他方式使用的公司产品或服务的信息,注册您所购买的产品,处理产品订单,处理保修索赔请求,更换产品手册及回应您的其他服务请求。
• 管理和维护业务和站点,我们可能会使用您的个人信息管理和维护我们的业务和站点,包括疑难解答,系统的维护和支持以及数据的报告和托管。
• 改进业务、站点、产品和服务,我们可能会使用您的个人信息,通过业务分析或其他方式帮助我们改进业务、站点、产品和服务,例如根据您的特定偏好或兴趣定制和优化我们的站点。
• 营销,依据适用的法律法规,我们可能会使用您的个人信息向您推荐您可能感兴趣的产品或服务,或向您推荐其他解决方案、活动、新闻、调查、特惠等其他内容。若您拒绝接收此类信息,您可以通过届时适用的方式进行取消或退订。
• 强制实施,我们可能会将收集的个人信息用于发现、应对和阻止商业欺诈、侵犯知识产权、违反公司条款、违反法律法规或其他滥用我们站点的行为。
3. 信息存储和保护
依照适用法律,我们使用符合业界标准的安全防护措施保护您提供的个人信息,防止相关数据遭到未经授权的访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。
互联网环境并非百分之百安全,请您使用复杂密码协助我们保证您的账号安全。在发生或者可能发生个人信息安全事件时,我们将按照法律法规的要求,及时采取补救措施、向您告知相关情况并向有关主管部门报告。
4. 信息共享和披露
我们可能会在法律允许的范围内,与包括以下各方在内的第三方共享您的个人信息:
• 集团公司和关联公司,仅为实现本《隐私条款》中所述目的,我们可能会根据合理需要,与我们的关联公司和集团公司共享您的个人信息。
• 服务提供商,仅为实现本《隐私条款》中所述目的,我们可能会与代表我们提供服务(例如管理网站、开展调查、处理和执行交易、分析站点和执行分析)的服务供应商共享您的个人信息。我们将要求服务供应商按照我们的指示以及不低于本《隐私条款》之保护标准的条件处理您的个人信息。
法定情形下的披露
• 根据法律法规的规定和行政机关的要求,为了完成某些交易,我们可能会向相关金融机构和政府部门披露您的个人信息。
• 我们仅会在以下情况下,公开披露您的个人信息: 如果我们确定您出现违反法律法规的情况,或为保护伍尔特及其关联公司用户或公众的人身财产安全免遭侵害,我们将依据适用法律披露您的个人信息。
5. 跨境转移
伍尔特是一家跨国公司,您在访问站点、使用我们产品或服务的过程中可能发生数据跨境转移。您在访问站点或使用我们的产品或服务时向我们提供个人信息,即表明您确认并同意我们可能将您的个人信息提供(包括以开放访问权的方式提供)给位于中国境外的伍尔特关联公司、集团公司、服务供应商以及其他业务合作伙伴。请注意,其他国家/地区的个人信息保护的法律要求可能与中国有所不同,但是我们会采取技术措施和其他必要措施,确保您的个人信息得到不低于本《隐私条款》所述程度的保护。
6. Cookie和同类技术
Cookie 是包含少量信息的文本文件,当您访问我们的站点时,为确保网站正常运转,我们会在您的计算机或移动设备上存储Cookie。
Cookie 很有用,因为它们有助于组织我们站点的内容和布局,并让我们可以识别以前曾访问过我们站点的计算机或其他设备。Cookie 可执行许多不同的工作,例如让我们的站点记住您的首选设置,帮助我们提高站点的可用性和性能,并改善您使用这些站点的体验。
我们不会将 Cookie 用于本《隐私条款》所述目的之外的任何用途。您可根据自己的偏好管理或删除 Cookie。有关详情,请参见 AboutCookies.org。您可以清除计算机上保存的所有 Cookie,大部分网络浏览器都设有阻止 Cookie 的功能。但如果您这么做,则需要在每次访问我们的网站时亲自更改用户设置。
另外,我们的站点可能包含称为网站信标的电子图像(有时称为“单点图”),用于计算访问过特定页面的用户数。我们可能会将网站信标包含在促销电子邮件或新闻快递中,以便于确定您是否已打开邮件并对其执行操作。如果您不希望自己的活动以这种方式被追踪,则可以随时从我们的寄信名单中退订。
7. 儿童的信息
我们不会有意向儿童(即14周岁以下的未成年人)收集信息,也不会将我们的站点锁定于或定向到儿童。若我们发现已经收集或可能收集了儿童个人信息,我们将立即删除相关数据。
8. 您的权利
除非适用的中国法律法规另有规定,关于您的个人信息,您拥有以下权利:
• 访问您的个人信息。您可以访问您的个人信息。
• 更正/更新您的个人信息。您可以联系我们更正或更新您提供的个人信息。
• 删除您的个人信息。您可以请求删除您的个人信息,如果我们(i)对您个人信息的处理违反适用法律法规;(ii)在未经您同意的情况下收集或使用了您的个人信息;(iii)对您个人信息的处理违反了我们与您之间的约定;(iv)您不再使用我们的产品或服务,或者您已经注销您的账户;或者(v)不再向您提供我们的产品或服务。
• 变更您同意的范围。您可以随时变更您同意的范围或者撤销您的同意。在您撤销您的同意后,我们将不再处理您的个人信息。但是,您撤销同意并不会影响之前对您个人信息的处理。
• 注销您的账户。您可以随时注销您的账户。在您的账户注销后,我们将停止向您提供任何服务,并将按照您的请求删除您的个人信息或进行匿名化处理,除非适用的法律法规另有规定。
9. 对本隐私条款的变更
我们保留随时对本《隐私条款》进行修订或更新的权利。我们会在本页面上发布对本《隐私条款》所做的任何变更。未经您明确同意,我们不会削减您按照本《隐私条款》应享有的权利。
10. 如何联系我们
如果您对本《隐私条款》有任何疑问、意见或建议,您可以通过IT@wuerth.cn与我们联系。
法律声明
在使用本“站点”前您务必仔细阅读本“法律声明”。您对本站点的访问与使用即视为您同意本法律声明项下全部内容,并愿意予以接受和遵守。
知识产权声明
本“站点”内所有资料(包括但不限于所有文字、图片、视频等)的版权及其他所有权利均归属于伍尔特和/或其关联公司所有。您仅可为个人或非商业目的之用途进行访问、下载和/或复制,并且您的该等行为必须保留本声明项下知识产权声明。
未经伍尔特书面许可,您不得对本站点上的任何内容进行任何修改、编辑或传播,亦不得以任何形式作进一步商业使用。本站点所含任何内容均不得视为以暗示、默许或授予您伍尔特或其关联公司的任何商标、版权、专利或其他任何知识产权。
伍尔特直线中国销售和交付的一般条款和条件
2021年8月版
1. 一般规定-适用范围
1.1 即使在后续合同中没有被援引,本一般条款和条件适用于所有伍尔特直线中国指定的法人实体及其分公司(以下称为“卖方”)与其客户(以下称为“买方”)之间的商业交易,也同样适用于工作和服务。本一般条款和条件的适用具有排他性。除非卖方明确同意可以适用,与现有一般条款和条件相冲突、进行补充或相偏离的条款和条件均不可构成合同的一部分。
1.2 本一般条款和条件中所提及的伍尔特直线中国法人实体及分公司是:
• 伍尔特(中国)有限公司及其分公司
• 伍尔特(上海)工业紧固件有限公司及其分公司
• 伍尔特(重庆)五金工具有限公司及其分公司
• 伍尔特(广州)国际贸易有限公司及其分公司
• 伍尔特(天津)国际贸易有限公司及其分公司
• 所有上述公司的关联公司(法人实体或分公司)
1.3 即使在卖方知道与条款和条件有所冲突或偏离的情况下,仍然毫无保留的交货,或即使卖方在未来交易的特殊情形下没有附加这些一般条款和条件,这些一般条款和条件仍然适用。
1.4 除非另有说明,买方与卖方在每一单独订立的合同中另行约定的相关规定应优先于本一般条款和条件。
1.5 卖方在法律规定下所享有但超出本一般条款和条件的任何其它权利均不应受影响。
1.6 本条款和条件以中英版本书就。若互相矛盾或有意义不明之处,以中文版本为准。
2. 合同要约及订立
2.1 卖方的要约须得到双方明确确认,否则并无约束力。
2.2 买房订单中包含有约束性要约,卖方可在接收之日起的十日内接受订单。
2.3 订单合同订立的时间应在买方收到卖方的订单确认之时。若订单被即时履行,则订单合同在订单项下的货物装运之时订立。
2.4 卖方基于合理的理由,提前两周通知买方有权停止销售个别产品,且无需对此承担责任。
2.5 订单邀约及订立
经双方另行协议约定,选择经Speedy Touch系统进行交易的买方将在现场授权卖方员工使用卖方移动设备在Speedy Touch系统中代买方提交订单申请。
自买方订单申请提交之日起[3]个工作日内,卖方以系统电子邮件形式向买方指定电子邮箱发送订单确认。如买方未在收到卖方订单确认之日起[5]个工作日内对订单确认内容提出异议,则双方订单应追溯自卖方发出订单确认之日起生效。本条仅适用于通过Speedy Touch系统进行的交易。
3. 产品规格
3.1 若合同下产品交付可能涉及到技术变革,在合同中约定的使用用途不受影响的情况下,卖方有权按照生产者不定期修改的最新数据信息表来交付产品。同样,在合同中约定的使用用途不受影响的情况下,交付的商品应允许因商业原因或法律要求而产生的偏差。若买方只要订单中的指定的型号,且不会因任何情况而改变,则买方有义务将此需求告知卖方。
3.2 卖方销售的货物的信息(如重量、尺寸、使用价值、承载能力、耐用性及技术数据)以及其影像(如图画和图解),特别是宣传册、型号清单、目录、数据表、宣传资料、规格和描述、功能性规格以及其它的技术供应条件、证书(如合规证书)和其它的相关文件中的含有信息都不构成卖方对货物的质量和状况或耐用性的保证。
3.3 除有此方面的特别协议外,由卖方发出的货物样品仅被视为已检验样品,并不构成货物质量和状况的保证。
3.4 就数据统计而言,由生产者所提供关于所供产品可靠性的数据仅用于介绍目的,与个别或批量交付的货物无关。
4. 价格/价格调整
4.1 除另有约定,在本一般条款和条件的适用期内,因所有不可归因于卖方及卖方无法预见的原因而导致卖方采购价格增加,特别是该类增加是基于市场价格、受影响的材料和原材料(及其中合金成分)之价格、商品价格相关汇率、制造商的产能利用率和/或卖方无法控制的其他因素(例如反倾销税、工资立法、流行病和大流行病、环境保护要求)所产生的变化,这即意味着卖方只能以劣于与买方订立合同时可预见的条件从供应商处买进货物,则任意方有权启动新价格协商。若双方无法就价格协商达成一致,则卖方有权解除受前述价格波动影响部分的产品合同/订单。
4.2 若在合同订立后,卖方意识到某些会使买方信誉降低的情形存在,导致卖方可能会承担买方无法顺利清偿与卖方之间由于相关合同而引起的未偿主张的风险,卖方应有权选择仅在买方预付款或交纳定金后才发货或提供服务。如买方拒绝清偿卖方未偿主张,或拒绝支付卖方却没有对卖方的权利主张提出有充足法律依据或不存在争议的异议,上述卖方权利同样适用。
4.3 在一个月内通货膨胀率超过5%的情况下(通货膨胀率变化参照国家统计局公布之居民消费价格指数月度数据之变化),卖方有权与买方商谈,要求对价格进行谈判。如果买方拒绝进行重新谈判,或者任何一方宣布重新谈判失败,卖方有权解除合同。
5. 付款条件
5.1 若无另外的书面约定,卖方的所有发票应立即获得支付,不得有任何扣除。
5.2 汇票和支票只有在双方有书面的明确约定下,并且出于支付目的时方可接受。贴现费用以及其它与汇票和支票相关的费用须由买方承担。在所有汇票项下的权利主张被彻底解决前,本一般条款和条件中第九条中所规定的卖方权利不受影响。
5.3 卖方有权将买方的付款用于买方最先的债务。若已产生任何费用和利息,卖方有权先将该付款当作支付费用,然后为利息,最后再当作主债权的支付。
5.4 若在卖方给予的合理延长期限到期后,买方仍然拒收其购买的货物(接收违约),卖方有权向买方主张从上述日期开始计算因仓储成本产生的管理费。此费用为每一起始周收取货物价格的1%,且无需提供任何具体证明。
6. 抵销,保留,转让
6.1 只有在买方的请求通过法院/仲裁的最终判决、裁决的情况下,买方才能有权抵销该请求的反请求,或者主张保留权利。
6.2 买方就任何对卖方权利主张的转让应获得卖方的书面同意方能生效。卖方拒绝同意转让应有合理有效的理由。
7. 交付时间及范围,卖方按时交货保留权,交付迟延
7.1 交付期限和日期唯有在卖方明确声明或者是确认其有约束力时才对卖方具有约束力。若货物已于期限截止前离开卖方场所,或者卖方已通知买方货物即将要发出,然而因买方宣称其不会接收该货物而使得该批货物仍在卖方场所,则视为已履行约定的交货期限。
7.2 约定的交货期限应于卖方订单确认发出之时起算。然而,直至买方已提供了应由其提供的所有文件、许可证和豁免证,答复了所有疑问以及支付了约定的预付款(如有)且卖方已收到时,上述期限方可起算。为了双方可以遵守交货期限或交货日期,买方须及时地、适当地履行其所有其它的义务。是否可以遵守约定的交货期限和交货日期还取决于卖方的供应商是否能及时、适当地供货。
7.3 若部分交货在合同约定目的的框架内适用,则部分交付是被允许的,只要可以保证可以交付剩余部分货物且不会给卖方带来大量工作或额外费用。
7.4 卖方有权因生产相关的技术性问题,在约定交货数量的5%的范围内多交或少交货物数量,且不会就短缺交货的部份进行退款或补货。
8. 风险转移/发运
8.1 货物意外损失或损坏的风险在货物交付给买方之时转移给买方。若约定货物以海运方式交付,货物在已转交给装运公司、承运人或任何其他受指示实施装运的人员时风险转移给买方。这一风险转移方式也适用于部分交付、已付运费的海运或者是双方约定的免运费交付。在没有买方书面指示的情况下,卖方将自行判断选择承运人和行程。在买方的要求并承担相关费用的情况下,卖方将投保货物运输保险,以针对买方特别指出的风险对货物进行投保。
8.2 若因归咎于买方的原因致使延迟交付或装运,风险将自货物预备发出及卖方通知买方之日起转移至买方。
8.3 若由卖方选择装运方式、运送路线及/或进行装运的人员,卖方应全权对其做出此选择所产生的故意不当行为和重大过失承担责任。
9. 所有权的保留
9.1 在卖方向买方清偿所有基于双方的商业关系所产生的所有权利主张之前,所供货物的所有权属于卖方。这些权利主张包括对于汇票、支票的主张以及反主张。若卖方因汇票而承担任何支付相关的责任,在针对卖方的汇票下的权利主张被排除之前,卖方仍保留所有权的保留权。在所有权被保留期间,买方有义务谨慎处理所有权保留条款下的货物。特别是,买方有义务充分地以相当的替代价值为货物购买火灾险,水灾险及盗窃险。买方在此将保险项下的一切索赔权利主张转让给卖方,而卖方据此受让。若该权利主张不可转让,买方则有义务指示其承保人向卖方支付赔偿款且仅可支付给卖方。而卖方进一步或其他的权利主张则不受影响。在卖方请求时,买方须向卖方出示保险合同订立的证据。
9.2 买方只可在正常业务范围框架内出售适用所有权保留条款的货物。买方无权就所有权保留条款下的货物进行质押,或以担保方式转让货物,或对货物做出任何其它损害卖方所有权的处置。在第三方扣押或对货物进行侵占的情况下,买方应书面通知卖方不得迟延,并提供所有必要信息;此外,买方须将卖方的财产权告知该第三方,并协助卖方采取措施保护其所有权保留条款下的货物。买方承担一切其应承担责任部分的费用,及排除侵占和恢复占有所必要的费用,若该费用不能由第三方承担。
9.3 无论在所有权保留条款下的货物是已加工过或没有加工过而转售,买方在此将产生于货物转售中及所有附属权利的权利主张转让给卖方。卖方在此接受买方转让。若不可转让,则买方有义务指示转售中的第三方债务人向卖方支付货款,且仅可支付给卖方。买方被授权(该授权可由卖方撤销)在基于信任的基础上代表卖方收取已经转让给卖方的款项。买方应将所有在此权利主张下收取的款项须立即汇给卖方。若买方不能合理履行其对卖方的支付义务,拖延支付或停止支付,买方资不抵债或买方的资产被提出破产申请,卖方可撤销其对买方向买方在转售中的第三方收取款项的授权及买方转售的权利。任何这些权利主张的转售、转让须事先征得卖方同意。卖方对于买方收取款项的授权在第三方债务人收到转让通知时即终止。在撤销上述授权的情况下,卖方可要求买方披露其所有的相关权利主张及各自的债务人,提供一切必要信息以供卖方向第三方债务人收取款项,提供相关文件,并通知第三方债务人该债务转让。
9.4 在买方不履行付款义务时,卖方有权在不影响其他权利的情况下取消合同。买方必须立即授权卖方,或任何受卖方委托的第三方处理适用本所有权保留条款的货物,必须交出货物并告知卖方货物的存放场所。在对此发出及时警告后,卖方可另行处理适用本条所有权保留条款下的货物以行使其对买方的到期权利主张。
9.5 买方对任何在所有权保留条款下的货物加工和转换应在卖方利益的基础上进行。对货物加工或转换后的部分,买方可继续获得所有权保留条款下的货物。若货物被处理或与其它不属于卖方的物品相混合或组合,则卖方按照已交付货物价值的比例和加工过程中其它货物价值的比例享有共同所有权。买方应基于卖方利益来存放新的货物。在其它方面上,通过加工和转换而产生的新物件应与受所有权保留条款规定的货物受到同样的管理。
9.6 若货物被运送到适用其它法律体系的目的地,而该体系关于上列第9.1至9.5条下的所有权保留条款规定较中华人民共和国的规定对卖方而言具有更低的担保权益,则买方授予卖方相应的担保权益。若实现以上目的需要进一步的声明或行为,买方将做出该等声明和实行该行为。买方将协助采取一切对此类担保权益的有效性和执行性有益且必要的措施。
10. 基于缺陷的权利主张、使用限制、责任
10.1 卖方缺陷责任应基于约定的货物质量。按照《民法典》第615条的规定,生产者数据表中的规格说明应视作对货物及产品质量的约定。卖方保证所供货物具有经生产者或双方共同商议的书面规定中的特征及可验证的技术参数。
10.2提供的产品用途仅为各生产者在个别产品规格中列明的用途。该等用途不包括将产品使用于有关救生或生命维持医疗设备、军事系统、核电站、航天技术、燃烧控制系统、交通、运输、安全设备以及其产品故障或经合理评估产品质量或功能问题可导致死亡、受伤或健康损害或导致及其严重的财产损失和/或经济损失的设备或系统(以下称“排除性用途”),除非各自的生产者或卖方明确同意该产品可以用于以上的排除性用途且买方得到卖方的事先书面确认。但,若买方在没有经以上的明确的书面同意而将产品用于该类排除性用途,则买方应就该类使用独自排他地承担风险。除非获得卖方的事先明确同意,否则卖方不应就产品因排除性用途而产生的损害承担任何责任。若在没有取得各生产者或卖方的事先书面同意的情况下,因将产品用于排除性用途而引起损害的,则买方应赔偿卖方由此遭受的全部损失、损害、费用、支出、第三方主张并承担全部赔偿责任,并且保证卖方免受来自第三方针对身体伤害损害和/或财产损失的索赔而承担赔偿责任或任何损害。同样,买方在使用过程中应对货物、货物的适用性和安全性负责,除双方另有明确约定。卖方不对货物做任何保证,尤其是货物的质量和耐用性方面的保证。
10.3 若卖方按照买方指示加工要提供的货物(例如卖方弯曲、切割、平整或逆转连接处),则适用上述第10.1条和第10.2条。在此种情况下,卖方按照经书面约定要求规格谨慎处理货物,并无需就在此处理过程中对货物的功能性所产生的影响承担责任。
10.4 买方基于产品缺陷而享有权利的先决条件是,买方必须履行其检验和告知任何缺陷(《民法典》第620条和第621条)的法律责任,尤其是,买方应在收到货物后进行检验,并在7个工作日内将缺陷以书面形式告知卖方。若买方没有恰当检验货物并/或没有告知缺陷,卖方对此缺陷不承担责任。向卖方告知缺陷时,买方应向卖方提供书面的缺陷描述报告。卖方在收到缺陷报告应安排检验,确认产品是否存在缺陷。
10.5 若按行业惯例,需对卖方分批交付的货物进行统计性的交货质量验收,这种验收至少必须是收货验收。验收必须按照相关标准文件中所规定的验收条件和标准进行。在此验收期间所接受的任何货物应被视为是无缺陷的。被拒收的货物将由卖方全面更换为无缺陷的货物,前提为缺陷货物必须被退回。通过与买方磋商,卖方可用无缺陷部分替换因有缺陷而被退回的部分。
10.6 买方要退换缺陷货物,买方有义务先自费将缺陷货物发给卖方供其检验。若卖方在检验过程中声称缺陷确实存在,因检验和后续履行合同过程中所产生的任何必要费用,特别是交通费、差旅费、劳工费或材料成本,应由卖方承担,前提是并不存在因货物被买方运送至交付地址以外的其它地方而导致成本和费用增加的情况。
10.7 若货物存在缺陷,则卖方有权在合理期限内选择继续履行而补救缺陷或交付无缺陷货物选择继续履行合同。买方仅在按照卖方适用于该目的的规则(“退货程序”或称“RMA”)取得事先的书面同意时,方可将存在缺陷的货物退回给卖方。在卖方于其营业地点接受货物之前,货物的意外损失或变质的风险不发生转移。在没有事先所签发的退货号的情况下,卖方有权拒绝所退回的货物。
10.8 买方无权根据本条取消合同,如果不能退回所接收的货物,除非此种不能退回货物的情况是因所接收货物的性质、卖方需对前述不能退回货物的情况负责任或者缺陷仅能在加工或转换的过程中被发现。若因不可归咎于卖方的原因而产生的货物缺陷或卖方交付的是定制货物,则买方也无权解除合同。
10.9 若因买方试图自己或通过第三方修理货物,或者,买方或第三方在没有经过卖方的同意下改变货物,致使对货物缺陷的修理已不可能或变得极其困难,则买方将丧失其任何与质保或保修相关的权利主张。
10.10 只有在以下情况下,卖方须承担责任:(a)卖方签发损害担保,(b)买方遭受人身伤害,(c)因卖方的不当行为或重大过失导致买方遭受财产损失或(d)适用法中所规定的产品缺陷(特别是《产品质量法》)造成的损失。卖方对因自身轻微疏忽造成的财产损失免责。一般而言,赔偿金应限制在订立合同时可预见的因违约而可能产生的数额。这些免责情形和限制在同样程度上适用于卖方的执行机构、法定代表人、雇员以及其它代理人。
10.11 如果双方约定产品质保期,则产品的质保期不得长于卖方交付货物起一年(涉及本色、发黑件的紧固件产品不得长于卖方交付货物起6个月)。若买方在质保期内未就产品的数量或质量提出异议,产品的交付应被视为符合采购合同或其他双方订立的合约,除非该产品有瑕疵且根据正常的使用方式被用于建筑物并导致该建筑物有瑕疵。但卖方对违反保证责任、死亡、身体伤害、健康伤害造成的损失损害、故意不当行为及重大过失所应承担的责任除外。本条中第三句中卖方的责任应排他地适用于诉讼时效的规定,特别是产品责任法中的相关规定。
10.12 如卖方针对买方基于产品缺陷提出的索赔发表意见,该意见将不得视同为对该索赔或导致该索赔原因的认同或谈判的开始。
10.13 卖方就根据明确的书面约定提供不特定产品不承担任何采购风险。
10.14 除非双方另有约定,对于无论是订单、书面合同、任何形式的合约、保证、侵权的任何主张(包括但不限于过错责任和严格责任),或其他由于双方订立的合约项下货物或订单造成的、引起的或有关的任何损失或损害的赔偿,卖方对买方所承担的最高责任限额为相关订单价格的100%。尽管有以上约定,卖方就延迟交付对买方所承担的最高责任限额为相关订单项下延迟交付货物价格的15%。
11. 产品责任
11.1 买方不可对产品进行改造,尤其不得更改或移除已有的关于不当使用产品的风险警示。若违反该义务,则买方应对卖方由此遭受的所有损失承担赔偿责任并确保卖方不受任何第三方针对买方应负责的产品缺陷的主张的损害。
11.2 若卖方因产品缺陷将产品召回或发出产品警示,则买方应在其合理预见范围内按卖方的指示采取一切措施。在买方需对产品缺陷和损坏承担责任的情况下,买方有义务召回产品或发出产品警示并承担费用。卖方进一步的权利主张不受影响。
11.3 若买方意识到产品使用过程中可能存在的风险及可能存在的产品缺陷,应不迟延以书面形式通知卖方。
12. 不可抗力
12.1 若因不可抗力致使卖方无法履行其合同义务,尤其是其交付义务,则卖方在该阻碍期内及合理的启动期内被免除履行其义务,并无须对买方承担赔偿责任。若由于其它难以预见而非卖方责任的原因尤其是因工业行动、官方行为、能源短缺、供应商原因导致交付困难或严重的运营扰乱,导致卖方无法合理、有阻碍、且暂时不可能履行其义务,前述约定同样适用。
12.2 若该种履行合同义务的阻碍持续四个月以上,并且由于该阻碍致使合同的履行对卖方而言已无利可寻,则卖方有权取消合同。应买方请求,卖方将在期限届满后声明其会选择行使其合同取消权,还是于合理期限内交付货物。
12.3 若因本条下的迟延而造成买方已无法预期接受供货或服务,买方可通过书面形式通知卖方退出合同。
13. 工业产权和版权
13.1 若交付物中包含有软件或其它知识产权,以版权和用户许可证为前提,卖方将按照相关许可协议中的条款和条件将该种软件或其它知识产权提供于买方。本一般条款和条件不构成对该软件或知识产权或任何形式或目的的授权,除许可协议中明确授权。
13.2 除另有约定,卖方仅在货物交付地所在国的范围内保证其交付的货物不受第三方的工业产权及版权(财产权)的限制的。
14. 出口,出口管控,处置
14.1 买方同意,卖方提供的货物应持续存放于与买方约定的货物交付的国家。买方不可将货物出口至被禁运的国家。
14.2 卖方所供货物特别受到欧洲、美国和中国出口管控和禁运规定约束。买方有责任知悉相关的出口和/或进口规定或限制,并在必要时获得相应的许可。
14.3 买方会将前述义务加之于其客户。
15. 保密信息
卖方为执行本合同所创造或生产的一切物资、设计图、草图、图纸、规范,和其他任何技术或商业信息属于卖方的财产,并应被视为卖方的保密信息。未得到卖方事先书面同意之前,买方不得复制、向第三方提供或泄露前述保密信息。除非基于本合同内容预期的用途,本合同中任何内容不得视为授权买方使用卖方全部或任何保密信息。本合同完成后或依照 卖方要求,买方应当将所有保密信息归还于 卖方或卖方指定代表。卖方向买方披露的任何有关设计、制造、销售或使用本合同项目的信息应被视为仅供卖方在完成本合同时使用,买方在未得到卖方事先书面同意情况下不得向第三方披露。
16. 最后条款
16.1 如买方违约,卖方可以随时终止合同,并要求买方赔偿因违约所造成的所有损失。卖方有权以书面通知的方式取消或中止本合同全部或部分内容而无需承担违约责任。
16.2 买方任何转让给第三方的权力和义务应征得卖方的书面同意以使卖方受其约束。
16.3 合同项要求发出的所有通知服务应通过邮件隔夜送达邮件、传真、电子扫描电邮附件或其他类似的方式送达合同规定的地址,或寄到有关方以书面形式提供的地址。所有通知一经收到即为生效。
16.4 因本一般条款和条件以及援引本一般条款和条件的合同/订单/交易文件所引起的任何争议,任何一方应将争议交与合同签署地(上海浦东新区)法院诉讼解决。
16.5 买卖双方的法律关系受中华人民共和国法律管辖,并不适用联合国国际货物销售公约。
16.6 若本一般条款和条件的任何条款中的全部或部分无效的或无法实施的,或本一般条款和条件的条款存在缺失,这不应影响本一般条款和条件中其它条款的有效性。该无效或无法实施的条款应被视为被最接近其目的的有效或可行的条款所取代。在条款存在缺失的情况下,若合同双方在一开始就对该问题做了深入探讨,这类条款应被视作根据当初有可能基于一般条款和条件的目的而被同意的相应条款订立。
16.7 买方确认其应遵守伍尔特员工守则(亦可从https://www.wuerth.cn/media/downloads/pdf/compliance_1/CN_Code_of_Compliance.pdf获取最新版本)中规定的内容,若有任何违反伍尔特员工守则中规定的行为,卖方将有权自行立即终止此协议,而无需承担任何违约责任,且买方应赔偿卖方因其违背前述保证导致卖方遭受的所有直接及间接损失、成本、支出、第三方主张,并确保卖方不受任何损害。
双方在此同意并接受:
买方 :
[公司名字] (公章)
授权代表:
日期:
卖方:
伍尔特公司(公章)
授权代表:
日期: